This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:校准信号

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1055903/bq32000-calibration-signal

器件型号:BQ32000

我已成功地在 IRQ 引脚上输出1Hz 校准信号、但在调整 CAL 值时看不到它发生变化。 我已经等待了数据表指定的8-16分钟。

请注意、我甚至让它停留一天左右、可以看到校准结果(这意味着计时变得更快或更慢、并且与 CAL 值一致)、但 IRQ 引脚上的波形输出保持不变。

1) 1)校准是否在8-16分钟的等待时间内缓慢生效? 还是突然发生?

2) 2)当它最终调整输出信号时、是否每个周期都得到调整? 还是每8-16分钟发生一次纠正时间的事情?

3) 3)是否有任何方法可以更快地实现校准效果? 比如循环供电? 我们希望在制造测试装置中添加一个步骤、但等待8-16分钟是不可接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、  

    您需要将其连接到频率计数器以测量误差并进行校准。

    听起来好像您在看示波器。。。? 您是否希望看到脉宽/周期测量的变化?  

    请参阅 Alan Ocampo 在此处发布的第二篇文章 :https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703635/bq32002-bq32002-improper-time#pi320966=1

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并没有真正解答我的问题、但我想了。 我使用逻辑分析仪并捕获了大约30分钟的数据。 显然、每16分钟就有3个周期比其余周期长(因为我将 CAL 设置为3)。 如果我在16分钟内求平均值、则平均频率现在正好为1Hz。

    以上问题的答案是:

    1)每8或16分钟有 X 个周期、比其余周期稍长/短(其中 X 等于 CAL 的值)。

    2) 2)每个周期不会调整。

    3) 3)似乎没有任何方法可以更快地实现这一目标、因此测试装置可以确保校准(收集数据16分钟除外)。