This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:芯片复位后等待时间?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1055280/lmx2492-wait-time-after-chip-reset

器件型号:LMX2492
Thread 中讨论的其他器件: LMX2491

SWRST 置1后、LMX2492是否有特定的时序? 我们应该等待多长时间才能完成复位? 之后、我们是否需要继续清除 SWRST 位? 然后按降序继续对寄存器进行编程?  

否、在 LMX2491/LMX2492文档中、它在哪里提到了这个基本 程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hien、

    将立即进行重置。  

    复位后、您需要按降序对所有寄存器进行编程。 因此、您将有机会在复位位位= 0时对 R2进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     因此、我希望清楚、正常的初始化过程应如下所示:

    第1行:写入(0x2、4);//其中写入定义为(寄存器、数据)

    //无需等待?  

    第2行:写入(0x2、1);

    //不用等待?  

    第3行:写入(0x64、0)

    第4行:写入(0x63、0)

    第 x 行:写入(0x3、0)

    是这样吗? 或者我们需要将 第2行(写入#2 -清除 swrst)移动到末尾?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hien、

    以下是推荐的编程序列:

    VCC 上电

    2.写入 R2 = 0x205 (SWRST = 1)

    3.编程 R39、R38、....、R3、R2、 R1、R0 (如果您只想设置 PLL、但希望稍后对斜坡寄存器进行编程、否则从 R141开始编程序列