This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:LMK03806B

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806BEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053462/lmk03806beval-lmk03806b

器件型号:LMK03806BEVAL
主题中讨论的其他器件: USB2ANY-UWIRE

我们最近收到了 LMK03806BEVAL。 我们已使用附带的 USB2ANY-uWire 适配器连接到它、但无法连接到评估板。 评估手册介绍了评估套件中未包含的其他适配器。 (LMK01810)该手册指出、这需要用于配置 uWire 引脚。

是否需要适配器? 如果是、我们可以从哪里获得一个?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    这不是必需的、我将更新您的接线、以便您可以跳线。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    很抱歉耽误你的时间。  下面是一个图示:

    73、
    Timothy