This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:从 OSCin 到 OSCout 的路径

Guru**** 2549090 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054950/lmk04832-path-from-oscin-to-oscout

器件型号:LMK04832

你(们)好

在设置了所连接的寄存器之后、它们似乎可以建立从 OSCin 到 OSCout 的路径。

但是、客户希望在加电/复位器件后创建此路径。 您能告诉他们如何做他们想要做的事吗?

e2e.ti.com/.../0728.lmk04832.pptx

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    LMK04832没有任何非易失性存储器可配置为特定配置。

    但是、LMK04832根据客户的请求配置为缓冲 OSCin --> OSCout。  OSCout 的输出格式在加电时为 LVPECL 1600 mVpp。  如果您需要 LVDS 电平而不是 LVPECL、则可以使用分压器来实现这一点。

    请注意、数据表中将启动时钟规范为继 OSCin 输入之后的最大频率500MHz、高于此频率超出规格。

    73、
    Timothy