This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:线性 FM 连续波应用中的回波信号问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054954/lmx2594-problems-with-echo-signals-in-linear-fm-continuous-wave-applications

器件型号:LMX2594

您好,

在 LMX2594线性 FM 连续波的应用中、我遇到了以下问题:根据线性 FM 连续波回波信号的原理、点目标的回波信号应为单频回波信号。 然而、实际测试发现一个间隔在特定频率的梳状信号(与 PFD 相关)、这是什么原因以及如何将其调试为单个频率信号?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我没有设计他们的系统、我什么都说不出来。  

    请描述他们如何使用 LMX2594、我只能检查硬件和软件是否存在错误。