This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:设计过程中的一些技术问题

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, LMK00338, CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054622/lmk00334-some-technical-questions-during-design

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件: LMK00338CDCDB800CDCDB400

您好、先生、

在客户使用我们的器件时、我可以帮您回答一些问题吗?

LMK00334是否支持 LP-HCSL?

2.数据表图9-6中有一个电路、如果源是 LMK00334的 CLK 缓冲器、我们应该将该电路添加到哪里?

引脚14/15或引脚3/4/6/7/18/19/21/22中?

在 LMK00338 EVM (snau155)中、C7和 C12 0.1uF 是必须添加的内容? 有什么原因吗?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    LMK00334具有正常的 HCSL 输出。 CDCDB800/CCDB400确实具有 LP-HCSL 输出。

    2.电阻器应放置在 LMK00334的输出端。

    3.交流耦合是可选的,或取决于输入信号。 大多数输入信号标准可直接与器件进行直流耦合。

    此致、

    Julian