This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:两个 LMX2594无法实现4通道同步输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054583/lmx2594-the-two-lmx2594-cannot-achieve-4-channel-synchronous-output

器件型号:LMX2594

大家好、

  我们的 一位客户  有以下问题:

使用两个 LMX2594、预计两个 LMX2594的时钟输出为  RFoutA=5GHz,RFoutB=3.90625MHz (RFoutB  被配置为 204B  总线所需的 SYSREF 模式)、并且 RFoutA  RFoutB 的相位 可以相对固定。

根据 LMX2594的数据表设置、个 RFoutA  已同步、但 RFoutB  无法同步、并且 当采用中继器模式、RFoutB  将不输出。

请告诉我如何设置寄存器以实现两个 LMX2594的4通道输出同步、并使 RFoutA=5GHz 和 RFoutB=3.90625MHz?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    对于多个 LMX2594器件同步、它们需要遵循数据表(第7.3.10.2节)中提到的流程图。

    根据这种情况、当通道分频器大于512时、它应进入类别4、这将不会同步输出。  SYSREF 分频器也应如此、其中 、对于 RFoutB 上的3.90625MHz、SYSREF 分频器值为2560、它不会在主 SYSREF 生成中同步 SYSREF 输出。

    在这种情况下、SYSREF 可以在中继器模式下运行、并应进行同步。 要在中继器模式下运行、SYSREF_REPEAT 位应变为高电平 R71[2]-> 1、同时在 SysRefReq 引脚上具有 SYSREF_EN 和 SYSREF 输入。

    尝试设置 SYSREF_RAUER、它应在 RFoutB 端口提供输出。

    同时、如果可能、请共享其设置的.TCS 文件以进行浏览。

    此致、

    Ajeet Pal