This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:抖动抑制的性能数据

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054541/lmk05028-performance-data-of-jitter-suppression

器件型号:LMK05028

您好!

我希望获得"抖动抑制"的性能数据。

您是否会向我提供数据或任何参考文档?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi San、您好、

    请参阅 LMK05028产品文件夹中的 G.8262合规性测试结果应用手册。

    请注意、第3节讨论了漂移传输、根据2环路或3环路的配置、通过将传入基准替换为 XO 和/或 TCXO/XO 的性能、漂移传输也会导致抖动滤波。

    这是否有帮助?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothe-San、

    感谢您的回复!

    让我来研究一下。

    此致、

    Takumi