This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:最高时钟

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054817/lmk04832-highest-clock

器件型号:LMK04832

您好!

似乎我可以从 LMK04832获取的最高时钟是1500MHz、即使使用 VCXO 和输入时钟基准、TICS Pro 也可以决定。

这是准确的吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    在分配模式下、可以从 VCO1生成3255MHz 或者从 CLKin1 (Fin)生成3250MHz。

    您需要绕过输出路径上的分频器

    73、
    Timothy