This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:相位检测器频率-下限

Guru**** 2928960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054575/lmx2572lp-phase-detector-frequency---lower-limit

器件型号:LMX2572LP

您好!

我计划在整数模式下以 UHF 使用 LMX2572LP、其中相位检测器频率大约为100kHz -当然是矩形。 然而、在数据表中、相位检测器频率的下限为0.25MHz。 限制的原因是什么?  使用低于下限的基准频率会产生什么影响?

感谢您的回答。

Andrzej Babij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrzej、

    相位检测器可能无法在100kHz 频率下工作、这在产品开发阶段进行了验证。 在生产中、我们会在最低250kHz 的频率下测试每个器件、因此如果我们在超出数据表规格的情况下运行、则无法保证性能。