This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:LMK00301

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053128/lmk00301-lmk00301

器件型号:LMK00301

LMK00301第26页有关交流耦合的数据表似乎完全错误、需要重新编写。 与整个页面不同、LVDS 驱动器输出不需要直流电流返回路径。 没有 LVDS 驱动器。 因此、LVDS 时钟驱动器的输出可以直接进行交流耦合并在接收器端端接 驱动器端不需要直流返回路径。

如果我在这里错了、请纠正我的问题、并提供一个等效的 LMK 输出电路来备份该问题。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    该摘录对于 LMK00301而言是唯一的、因为内部电路需要直流路径。 它允许  LMK00301 在启动时正确偏置、 在图33和图34中有效。  

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会向我展示需要此操作的内部电路? 我们在过去使用过这个部件、没有直流返回路径、也没有事件。 我们将在新设计中采用此器件、并需要了解是否需要直流返回路径;我们的空间非常有限、不希望添加电阻器。 如果我们必须添加一个电阻器、它是否必须为100欧姆? 可以说是10k (参见图34)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    下周我将再次与您讨论、因为我需要进一步调查。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我无法共享我们的内部电路。

    如果您以前使用过该器件、但没有遇到任何问题、并且 已经通过测试来确保正常工作、则在您的场景中无需使用直流路径。 如果观察到启动问题或干扰、我建议 包含直流返回路径。  

    对于图34直流耦合、驱动器侧需要正确的 LVDS 端接、通常为100 Ω 差分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jennifer、感谢您研究这个问题。 顺便说一下、在组 B 上、评估板"配置为 LVDS 输出类型"、安装了交流耦合电容器但未安装直流返回路径组件、这一点很有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    你提出了一个很好的观点。 在组 B 上组装的每个时钟输出之间应该有一个差分电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的情况就这样。