This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:初级放大器;次级时钟要求

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005, LMK00306, LMK04906, LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053839/cdcm7005-primary-secondary-clock-requirement

器件型号:CDCM7005
主题中讨论的其他器件: LMK00306LMK04906LMK04610

我们使用 CDCM7005生成多个输出、我们将110MHz 晶体振荡器与 LVPECL 输出偏置为所需电压电平。 以 获得5种不同的输出。

是否可以 在没有主基准时钟和次级基准时钟的情况下生成输出时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    因此、您使用的是 XO 而不是 VCXO、这意味着您询问是否可以将 CDCM7005用作缓冲器。  是的、这是可能的。  这基本上是器件的保持类型函数。

    不过、您可能会考虑其他一些缓冲器 IC、如 LMK00306。  我还将指出、我们有一个 IC、例如 LMK04906或 LMK04610、它可以灵活地用作时钟源或缓冲器。  LMK04906可与外部 VCXO 配合使用、例如 CDCM7005、LMK04610无法与外部 VCO 闭环)。

    当将 CDCM7005用作缓冲器时、我建议编程/保持= 0 (字2、位29)、这将对电荷泵进行三态处理、以帮助降低可能的噪声。

    73、
    Timothy