This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:CAN#39;t LMK00338#39;s PCLE 支持 SRI 和 SRnS 架构?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1051105/lmk00338-can-t-lmk00338-s-pcle-support-sris-and-srns-architecture

器件型号:LMK00338

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

LMK0032832‘s 数据表中没有 SRIS 支持或 SRnS 支持的记录。
LMK003次区域 的 PCLE 不能支持 SRI 和 SRnS 架构?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    LMK00338是一款简单的缓冲器、将直通 SSC。 因此、支持 SRIS 和 SRNS。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    感谢您的友好回复。

    请再次确认 PCIe Gen5是否支持 SRIS 和 SRNS。
    如果支持、您能否提供 PCIe Gen5的抖动测量。

    还有一个问题:
    LMK00338具有无毛刺脉冲功能、
    只有 REFOUT 引脚具有此功能、而其他引脚(CLKoutA0、CLKoutA1、CLKoutB0、CLKoutB1)没有此功能是否正确?
    如果只有 REFOUT 引脚具有此功能、其用途是什么?
    您能否提供 REFout 电路的应用示例或方法?


    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    数据表中提供了 PCIe gen5性能:

    正确、只有 REFout 具有 SYNC 功能。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    非常感谢您的回复。
    是否有 REFout 电路的任何应用示例或参考?


    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    关于 PCIe Gen5的抖动测量、
    我的客户认为数据表中的抖动是常见时钟架构的抖动数据。
    SRISArchitecture 的抖动不同于常用时钟架构的抖动。
    是否有任何 SRISArchitecture 的抖动数据?

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    是的、抖动数确实适用于通用时钟。 遗憾的是、目前我们没有 SRI 抖动数据。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    非常感谢您的回复。
    您能告诉我 REFout 电路有任何应用示例或参考吗?


    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    REFout 为 LVCMOS。  因此、具有源端接电阻器的典型 LVCMOS 电路是很好的。  但是、LMK0338 REFout 输出阻抗的标称值为50欧姆、因此该源电阻 Rs 可以为0欧姆。

    73、
    Timothy