This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208

Guru**** 2770505 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, LMK03318, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053065/cdcm6208-cdcm6208

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件: LMK03318CDCE6214

我能否将 该器件 配置为引脚模式 、以便为 FPGA 生成125MHz 稳定时钟? -我有一个50MHz 的主系统时钟源。

或者有人  提出任何其他时钟发生器建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shams、

    我查看了表6、7和8。  CDCM6208似乎没有50 MHz 源频率至125 MHz 输出选项。

    我想系统启动时需要该时钟。  但在构建过程中
      -您是否可以选择对 EEPROM 进行编程?  我想我们可以为您提供多种选择。

    您是否有任何抖动要求?

    请注意、我们还有一个称为时钟树架构的工具、我们可以使用它来帮助您查找器件、您已经看到了吗?  www.ti.com/.../CLOCK-TREE-ARCHITECT

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们的仪器上没有 EEPROM。 此外、150ps (最大值)偏斜、50ps 峰间抖动性能。 系统启动时钟需要使用 Mr.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一些器件上有 EEPROM -您无需提供。  因此、您可以在电路板生产测试过程中遵循这些器件的编程顺序。  然后、它们将根据您的需要从时钟开始。  您可以选择使用 CDCE6214或 LMK03318。

    你能告诉我 MR 是什么吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主器件复位-用于 电路板和参考时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCM6208是否具有内部 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它仅是 ROM。