This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:输出异常

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053408/lmx2572-abnormal-output

器件型号:LMX2572

大家好、

我们的一位客户在使用 LMX2572时遇到问题。 有许多谐波信号输出。 在其应用中、38.4M 单端时钟信号用于输入和输出124.8M 时钟。 配置由 TICS  Pro 软件生成、然后将配置导入到 LMX2572中。 除了124.8M 时钟、还有许多其他频率信号、如下图所示:

当 VCO 配置为3.9936g 输出时、频谱显示如下:

寄存器配置:

地址数据

R125 0x2288
R124 0x0000
R123 0x0000
R122 0x0000
R121 0x0000
R120 0x0000
R119 0x0000
R118 0x0000
R117 0x0000
R116 0x0000
R115 0x0000
R114 0x7802
R113 0x0000
R112 0x0000
R111 0x0000
R110 0x0000
R109 0x0000
R108 0x0000
R107 0x0000
R106 0x0007
R105 0x4440
R104 0x0000
R103 0x0000
R102 0x0000
R101 0x0000
R100 0x0000
R99 0x0000
R98 0x0000
R97 0x0000
R96 0x0000
R95 0x0000
R94 0x0000
R93 0x0000
R92 0x0000
R91 0x0000
R90 0x0000
R89 0x0000
R88 0x0000
R87 0x0000
R86 0x0000
R85 0x0000
R84 0x0000
R83 0x0000
R82 0x0000
R81 0x0000
R80 0x0000
R79 0x0000
R78 0x0001
R77 0x0000
R76 0x000C
R75 0x09C0
R74 0x0000
R73 0x003F
R72 0x0001
R71 0x0081
R70 0xC350
R69 0x0000
R68 0x03E8
R67 0x0000
R66 0x01F4
R65 0x0000
R64 0x1388
R63 0x0000
R62 0x00AF
R61 0x00A8
R60 0x03E8
R59 0x0001
R58 0x9001
R57 0x0020
R56 0x0000
R55 0x0000
R54 0x0000
R53 0x0000
R52 0x0421
R51 0x0080
R50 0x0080
R49 0x4180
R48 0x03E0
R47 0x0300
R46 0x07F1
R45 0xC63f
R44 0x1F63
R43 0x0000
R42 0x0000
R41 0x0000
R40 0x0000
R39 0x03E8
R38 0x0000
R37 0x0205
R36 0x0068
R35 0x0004
R34 0x0010
R33 0x1E01
R32 0x05BF
R31 0xC3E6
R30 0x18A6
R29 0x0000
R28 0x0488
R27 0x0002
R26 0x0808
R25 0x0624
R24 0x071A
R23 0x007C
R22 0x0001
R21 0x0409
R20 0x5048
R19 0x27B7
R18 0x0064
R17 0x0096
R16 0x0080
R15 0x060E
R14 0x1820
R13 0x4000
R12 0x5001
R11 0xB018
R10 0x10F8
R9 0x0004
R8 0x2000
R7 0x00B2
R6 0xC802
R5 0x30C8
R4 0x0A43
R3 0x0782
R2 0x0500
R1 0x0808
R0 0x2098

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    这是一个整数通道、不会有小数杂散、但 由于内部状态机时钟的原因、在38.4MHz 偏移的倍数处可能会有杂散。 请尝试、在 VCO 锁定后、对 R2[0]进行编程以停止状态机时钟。

    在该低频输出下、VCO 被分频、因此输出信号波形为方波。 因此、会有许多谐波。  

    我无法从您的图中理解的东西。 在第一个图中、您得到了2GHz 时非常强的信号。 在第二幅图中、3.9GHz 信号也非常大。 频谱分析仪设置是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     客户反馈:

    尽管124.8M 时钟包含许多谐波、但在输入到更高版本的 PLL 时似乎没有问题、并且可以正常工作。

    在上面的图中、2GHz 信号不会显示在光谱仪上、仅显示124.8MHZ 通道分频器和 VCO 3.9936G 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    谐波不是一个缺陷、只要它是一个方波、它就会具有谐波丰富的效果。