This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:1MHz 偏移时的杂散

Guru**** 2802735 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053319/lmx2594evm-spurious-at-1mhz-offset

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK04832LMX2582

大家好、

目前,我们正在测试 LMX2594,发现 在1MHz 偏移时存在杂散,如图1所示。
我们尝试更改电荷泵电流、但仅杂散移位不会减小。
输入基准为122.88MHz、相位检测 器频率为245.76MHz、更详细的设置如图2所示。
请向我们提供一些关于这些虚假的形成位置以及如何减少它们的建议。
谢谢!

此致、
Alan

图1.



图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您能否与我们分享您的 TCS 保存文件以供参考?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    根据您的配置、在491.52kHz 的倍数处将出现小数杂散。

    请尝试使 DEN = 12288、这会将杂散推至1.92MHz 的倍数、您将获得精确的6000MHz 输出。

    BTW、从您的图中可以看出您的参考时钟不够干净、使用的时钟源是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    这是我的 TCS 保存文件。
    e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_6000.tcs
    谢谢!

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我将尝试使 DEN = 12288以查看它是否真正起作用。
    我们使用 LMK04832作为 LVPECL (2Vpp)时钟形式的参考时钟。
    有什么建议吗?
    谢谢!

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们想知道、如何计算491.52kHz 时的小数杂散?
    我们已按照 LMX2582数据表第8.1.1节计算杂散频率、
    仅在小数类型中导致122.88kHz。
    下面是我们的计算方法:

    FPD/FDEN/k:245.76/1000/2 = 0.12288MHz (122.88kHz)

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    DEN = 250、因为828/1000可简化为207/250。

    请使用 LMK04832 PLL1的 OSCout 作为 LMX2594的参考时钟。 否则、来自 PLL2的噪声将被传递到 LMX。 LVDS 和 LVPECL 都是 LMX 器件的良好时钟格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们希望确认以下牵引点:

    根据小数公式: FPD/Fden/k =245.76/12288/1=20kHz (不是1.92MHz)
      将 Fden 设置为128时: FPD/Fden/k =245.76/128/1=1.92MHz,满足您上面提到的杂散。
                 
    无论是12288还是128、我们都未设置为 DEN、在1MHz 偏移下仍然无法降低杂散。
      
     我们还有其他方法可以尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    1和2。 同样、小数可以简化为53/64、因此杂散为1.92MHz。

    如果使 N = 49和 NUM = 0、您能否验证是否没有杂散?

    参考时钟源来自何处?