This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2102:输入被驱动的未供电器件

Guru**** 2930640 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1052664/cdclvd2102-unpowered-device-with-inputs-driven

器件型号:CDCLVD2102

我找不到任何有关在未供电设备上具有有源输入信号(具有1.6V CM 的 LVDS)的信息。 是否有任何相关信息? 这是否可能会损坏器件或提供返回器件电源的泄漏路径? 我的用例会使电路板断电、但连接到已通电并驱动  CDCLVD2102输入的系统。

谢谢、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    根据数据表、输入电压不应超过 VCC 的0.2V。 我将对 器件断电进行一些内部测试、并在本周晚些时候提供更多详细信息。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    测试完成后、我确认不建议在不加电的情况下使用 CDCLVD2102、因为器件可能会损坏、输入不会失效防护。

    也就是说 、LMK1D2102 是我们的新器件、旨在取代  CDCLVD2102 (引脚对引脚兼容)。 该器件具有失效防护输入、可在 CLKIN 信号条件下处理 VDD = 0V。

    此致、

    Jennifer