This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:芯片使能:上拉电压

Guru**** 2815645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1052841/lmx2592-chip-enable-pullup-voltage

器件型号:LMX2592

你(们)好  

我想向您咨询有关 CE 引脚的上拉电压的信息。 我看到了两种不同的参考设计、希望知道推荐哪种设计。  

下图来自 LMX2592 EVM、CE 引脚的上拉电压为 VCC 的一半。  

另一个参考设计来自 TIDA-00885A、 CE 引脚的上拉电压与 VCC 相同。

或者、根据 LMX2592数据表、只要电压电平高于1.4V、那么该情况是否正常?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    对、只要最小值 满足 VIH 要求、CE 引脚将被视为具有逻辑高电平输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Noel。