This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:除非连接到 USB2ANY、否则输出功率为-50dBm

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1052717/lmx2820evm-output-power--50-dbm-unless-connected-to-usb2any

器件型号:LMX2820EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2820USB2ANY

您好!

我们尝试使用 Raspberry PI 对 LMX2820EVAL 进行编程、并遇到了一个有趣的问题。 我们仍在尝试自行调试问题、但希望您能提供任何输入。 当我们使用与 TICS PRO 软件使用的完全相同的寄存器设置通过 Raspberry PI 对 LMX2820进行编程时、我们会获得正确的频率、锁定检测变为高电平、但输出功率非常低、~-50dBm。 上图左侧显示了设置。 我们仅进行4次从 Pi 到 LMX2820的连接:SCK、SDI、GND 和 LE。 我们还使用 TI 提供的 Reference PRO 板在中提供100MHz 参考。 LMX2820和 Reference Pro 均由3.3V 电源供电。  

但是、我们只需将 Raspberry PI 连接替换为 USB2ANY 编程模块、即可将输出功率恢复到标称值、而不执行任何其他操作。 但是、USB2ANY 甚至没有 USB 连接、只需进行10引脚连接、就会使功率达到我们在完全使用 USB2ANY 模块进行初始测试期间测量的预期3dBm。 是否有任何想法、了解 USB2ANY 在内部进行哪些连接以使 LMX2820按预期工作? 什么状态会导致 LMX2820输出正确的频率、但无论请求的频率如何、都保持在-50dBm?

另一个线索/注意事项:我们使用与上图左侧所示的 LMX2595EVAL 相同的程序(显然略有不同的寄存器值)和编程设置、并且工作正常。

如果需要、很乐意提供更多背景信息、

提前感谢、

萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    听起来 MUTE 引脚悬空为高电平、并通过断开连接的 USB2ANY 拉低。 您能否尝试在某处将线从 MUTE 测试点连接到 GND?

    此外、再次检查 CE 引脚是否保持高电平。 默认情况下、EVM 应在 J1引脚1-2短接的情况下对此进行配置。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静音引脚解决了问题。 再次感谢!