主题中讨论的其他器件: USB2ANY
当使用 LMX2594时、我会看到一些较大的(~-60dBc)、具有奇怪的偏移。 下图是偏移为39.281MHz 的杂散、为63dBc。 此测量是在 LMX2594评估板上进行的、该评估板具有250MHz 时钟和125MHz 的 FPD。 TICS Pro 设置随测量而变化。 您是否有任何想法来了解这种刺激是来自什么、或者如何减少它?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当使用 LMX2594时、我会看到一些较大的(~-60dBc)、具有奇怪的偏移。 下图是偏移为39.281MHz 的杂散、为63dBc。 此测量是在 LMX2594评估板上进行的、该评估板具有250MHz 时钟和125MHz 的 FPD。 TICS Pro 设置随测量而变化。 您是否有任何想法来了解这种刺激是来自什么、或者如何减少它?


Josh、
这是一个巨大的杂散、我不确定导致它的原因是什么。 没有任何关于您的配置的建议。
通常、当我们看到像这样的非常大的位置外杂散时、我们怀疑有一些可能性:
测试这些内容、并让我知道您看到的内容。
此致、
Derek Payne
它似乎是频谱分析仪。 我尝试使用不同公司的规格 A、结果结果结果就消失了。 我仍然会看到较小的杂散(~ 70dBc)、但我认为这些杂散是预期的。 我阅读了一些建议使用 MASK_SEED 字段来降低这些杂散的论坛条目。 我对此有一些疑问。
1.除了试错外,是否还有其他方法来确定最佳设置的 MASK_SEED 字段以减少杂散?
2..无论 N 如何、MASK_SEED 设置是否在相同的小数值下保持一致(例如、N of 45和 F of 23/25将具有与 N of 46和 F of 23/25相同的设置)?
mash_seed 是否会影响使用同步功能的能力?
Josh、
此致、
Derek Payne