This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:环路滤波器计算

Guru**** 2572215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1052121/lmx2820-loop-filter-calculation

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMK04832

你(们)好

我们在设计中使用 LMX2820。 LMX2820的输入来自 LMK04832、频率为245.76MHz。 所需的 LMX2820输出为4915.2MHz 和9830.4MHz。 请为此要求提供环路滤波器值(.sim 文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa、

    为了从 LMX2820获得最佳性能、我们应使用 LMK 器件的 OSCout 作为 LMX2820的参考时钟。 假设您的 VCXO 频率为122.88MHz、以下是仿真文件。

    e2e.ti.com/.../2820sim.sim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不使用 LMK04832的示波器输出引脚。我们使用 LMK04832的输出作为 LMX2820的输入。

    Fosc:245.76MHz

    Fout:4915.2MHz、9830.4MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa、

    我已经解释了建议将 OSCout 用作 LMX2820的基准时钟的原因。

    在仿真文件中、FPD = 245.76MHz、此配置支持两种输入频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    在我们的板上、无法从 OSCOUT 获取输出。

    现在、我们将替换您建议的环路滤波器值。

    测试完成后、我将返回给您。

    谢谢、此致

    J、Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa、

    如果您有任何疑问、请随时向我们发送邮件。