This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:XO 输入频率

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1051994/lmk05028-xo-input-frequency

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMK5C33216

大家好、

我们将此器件用于以下条件。

输入: LVCMOS (25MHz)

输出:HCSL (161.1328125 MHz) x2、HCSL (100MHz) x3、LVCMOS (100MHz)、LVCMOS (125MHz)

我们计划将 XO 引脚用于输入引脚。 但在数据表中、建议 XO 引脚的输入信号至少为48MHz。

如果我们对 XO 引脚使用25MHz 输入、有什么影响?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama-San、

    在第9.3-1节中、振荡器输入(XO_P/N)显示"为了获得最佳性能、XO 频率应处于
    至少48MHz、并且与 VCO 频率具有非整数频率关系、因此 APLL 可在中运行
    小数模式。"

    其效果是 APLL 带内噪声可能更高。  当 VCO/APLL 相位检测器频率最小化时、可实现最小 APLL 噪声。  请注意、我们在 XO 输入端使用倍频器、这样 APLL 相位检测器就可以成为 XO 输入频率的两倍。  这确实会增加 XO 噪声贡献、但与带内 APLL 噪声相比、它通常不是主要噪声源。

    但是、您已建议25MHz XO 输入、并且已请求100MHz 输出、这将导致违反非整数频率关系。  VCO 频率将是(100MHz 和125MHz)* n = 500MHz * n 的最不常见倍数。 该 VCO 频率将始终除以25MHz (或50MHz)。  但是、可以使用20 MHz XO 输入等。  请参见下面的。

    使用 TICS Pro LMK05028配置文件配置配置配置文件时、请务必参阅数据表中的第10.2.2节、详细的设计过程。

    请注意,在将 GUI 配置为 PLL1的161.1328125MHz 和 PLL2的100MHz/125MHz 时。  产生的 VCO 频率对于 PLL1为4833.84375 MHz、而对于 PLL2为5500 MHz。  它们满足非整数要求。  由于您可能会在 XO 输入端使用倍频器、因此计算40MHz (20MHz 加倍)与每个 VCO 频率的比率、

    PLL1:4833.984375 / 40 = 120.849609375。  这不是整数、且距离整数边界超过0.1。  很好
    PLL2:5500 / 40 = 137.5。  这不是整数、且距离整数边界超过0.1。  很好。

    如果频率发生翻转、则 PLL1的默认计算 VCO 频率为5000MHz、PLL2的默认计算频率为5639.6484375。
    PLL1:5000 / 40 = 125:错误、这不是整数
    PLL2:5639.6484375 / 40 = 140.9912109375:糟糕的是、这接近于整数边界的值小于0.1。

    现在、通常可以通过分配给 VCO 的输出频率的 LCM 阶跃在范围内移动 VCO 频率、VCO1范围为4800MHz 至5400MHz、VCO2范围为5500MHz 至6200MHz。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢你的答复。

    我了解 XO 的25MHz 输入可能会导致 APLL 带内噪声升高、而100MHz 输出 会导致非整数频率关系受到违反。  

     违反非整数频率是否会使 APLL 带内噪声高于25MHz 输入情况?

    我们希望从其中一个时钟缓冲器输出 CDCLVC11xx 提供25MHz 输入。  

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama-San、

    LMK05028无法在 APLL VCO/XO =整数时正常运行。  对于 LMK05028的100/125MHz 输出、25MHz XO 将始终与 VCO 具有整数结果关系、因此它会成为性能问题。  DPLL 不能跨越整数边界。  但是、LMK5C33216等较新的产品可以跨越整数边界。

    • 因此、由于 DPLL 无法命令 APLL 跨越整数边界、因此无法使用具有25MHz XO 的 DPLL 函数产生100MHz 和/或125MHz。
    • LMK5C33216等产品中的 DPLL 可以命令 APLL 跨越整数边界。  与整数-边界杂散相关的杂散产生的噪声将会增加。
    • 但是、如果您的100MHz 或125MHz 不需要跟踪 DPLL 基准输入、则可以使用25MHz 并以整数模式运行 APLL。  这实际上可以为您提供最佳的100MHz 或125MHz 性能。

    当在161.1328125MHz 下使用25MHz XO 时、使用 DPLL 将161.1328125MHz 锁定到 DPLL 基准没有此类故障、并且可以与自由运行的其他 APLL (基于 XO ppm 精度)配对使用以生成100MHz 和125MHz。

    例如、可以配置...
    对于161.1328125MHz 和/50 = 96.6796875、VCO1 = 4833.984375 MHz。  良好的 VCO/XO 关系、或者
    对于161.1328125MHz 和/50 = 112.79296875、VCO2 = 5639.6484375 MHz。  良好的 VCO/XO 关系。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我们计划仅将 XO 引脚用作输入、INX_P/N 和 TCXO_IN 引脚不会使用。

    在本例中、我们是否使用 DPLL 跟踪?  

    在数据表图19中、XO 引脚仅连接到 APLL。 因此、我认为在本例中、我们仅使用 APLL。  

    我选择具有 时钟树架构的器件。 这一结果很低。  

    此结果显示 VCO2为5500MHz (整数)。 我是否应该确定 此时输入不能使用25MHz?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我未附加此图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama-San、

    由于只使用 XO 输入、因此可以在整数模式下使用 APLL 而不会出现任何问题。

    您可以将 LMK05028用于您的应用。  当分子为0时、请确保在 TICS Pro GUI 的 APLL 页面上将 PLL 顺序设置为整数。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的宝贵意见。

    现在、我了解了当我们仅使用 XO 输入时、我们可以在整数模式下使用 APLL。

    此致、

    太泰塔玛