This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318主基准输入是否可以是正弦波?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1052478/lmk05318-can-lmk05318-primary-reference-input-be-a-sine-wave

器件型号:LMK05318

你(们)好

LMK05318能否接受 PRIREF 或 SECREF 的正弦波输入?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    它可以使用正弦波输入、前提是它满足输入压摆率要求。  这意味着低频低振幅正弦波将不是有效输入。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、这是一个100Mhz 正弦波时钟。 Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    您不会对100 MHz 正弦产生任何问题。  最小输入摆幅为1Vpp。

    • 1 Vpp 正弦波的压摆率为0.293 V/ns 20%至80%、过零点处略高、0.314 V/ns 、这大于最小0.2 V/ns
    • 2 Vpp 正弦波的压摆率为0.586 V/ns 20%至80%、过零为0.628 V/ns。  这大于0.5V/ns 的典型值

    73、
    Timothy