This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:在输出的负边沿上观察到振铃

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1050158/lmk00105-ringing-observed-on-the-negative-edge-of-the-output

器件型号:LMK00105

LMK00105的输入是占空比为50%的1Hz 单端信号。

我们的设计中使用了首选配置(数据表中的图6)。

在输出端、观察到17uec 脉冲、在该脉冲的负边沿上看到振铃。

由于振铃、在负边沿发生错误触发。

为什么仅在负边沿上看到振铃?  

如何克服负边沿上的这种振铃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    1) 1)您能否共享输入和输出的波形图像?

    2) 2) LMK00105的所有输出是否都会发生这种情况?

    可能存在终端不匹配、导致输出端出现反射。  您可以尝试更改 Rs 值以确保传输线路为50欧姆。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 此问题出现在 LMK00105的所有输出上。

    波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    这实际上看起来可能是电源中的噪声。 也可以尝试测量 VCC 引脚、以查看是否出现类似的失真、并在 VCC 附近添加1uF 电容。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在时钟的负边沿期间、VDD 上有噪声。

    在现有22u+1uF 的基础上增加1uF 后、它降低了、但并未完全消除。

    问题仍然存在。  

    此外,为什么输出的占空比在原始 情况下发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    VDD 引脚中的噪声是主要问题。 这会影响占空比并导致干扰、正如您所观察到的。 您必须调整电源以确保消除干扰。

    此致、

    Jennifer