This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:OUT1、计算出的频率和测量的频率彼此不同

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1052088/cdce6214-out1-calculated-frequency-and-measured-frequencies-different-from-each-other

器件型号:CDCE6214

您好!

我使用 CDCE6214RGET 作为时钟发生器。 如远程通信中所示、25MHz TCXO 生成参考时钟信号。

在我将寄存器值写入  CDCE6214RGET 后、OUT0会生成 25MHz 的信号、OUT1会生成 6.79MHz 的信号。

Out0正常、但在我的设置中、OUT1计算为7.3278MHz。 我可以通过更改"分频器、整数等"来更改输出频率。

但我无法观察"pll_num"和"pll_den"对输出频率的影响。  您能否告诉我 Out1为什么以与计算值不同的频率生成信号?

此致

R. AYHAN

e2e.ti.com/.../12607.Schematic.pdfe2e.ti.com/.../7318.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为小数顺序设置为整数。 只需单击"分数 PLL 默认值"、问题就会消失。

    此致、
    Hao