This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:CDCLVC1310RHBR 的 ESD 信息

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1050686/cdclvc1310-the-esd-information-of-cdclvc1310rhbr

器件型号:CDCLVC1310

大家好、

我在 数据表中找不到 CDCLVC1310RHBRR 的 ESD 信息、您能给我提供这些数据吗?

 

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    以下是  CDCLVC1310RHLR 的 ESD 详细信息。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    明白了、谢谢。

    那么、您能否告诉我我们为什么不在 CDCLVC1310的数据表中写入此 ESD 规格?  我们的考虑因素是什么?

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们计划更新 CDCLVC1310 数据表以包含 ESD 规格。 这是一个较旧的器件/数据表、因此 当前数据表 没有与现在相同的标准。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    之前的 TI 数据表标准有以下注释:  

    较新的标准要求使用 Jennifer 共享的表格。

    我们将在下一次数据表更新中添加此内容。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hagedorn、您好!

    明白了、谢谢。