This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:两个合成器之间的相位同步

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1051351/lmx2594-phase-synchronization-between-two-synthesizers

器件型号:LMX2594
假设我使用两个 LMX2594合成器生成具有公共基准输入频率(功率分频)的相同频率,那么生成的频率是否会进行相位同步? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:

    请从第7.3.10节开始查看数据表、尤其是同步流程图27。 您的问题的答案取决于 R、N 和通道分频之间的关系。 某些条件还需要采取额外的操作来保证同步。

    此致、

    Derek Payne