This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61PD0A2:Reference Pro 原理图和输出功率

Guru**** 2932150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1050242/lmk61pd0a2-reference-pro-schematic-and-output-power

器件型号:LMK61PD0A2

参考设计电路板是否有可用的原理图? 我想查看 LMK61PDOA2的电路原理图、以便了解 LVPECL 信号上的电压轨

此外、以100MHz 运行的 LVPECL 时钟的估计输出功率是多少? 使用示波器、我可以看到1.35Vpp 正弦波(目前我无法使用功率计)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    Altium 设计文件位于以下位置: https://www.ti.com/lit/zip/snar037

    如果您没有 Altium、下面是电源和 LMK 电路。

    这是来自 Ref PRO 的100MHz LVPECL 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel

    您的示波器捕获似乎显示的是0.8Vpp 波形、但是当我在基准专业版上使用单端输出(OUTP)时、我会看到1.35Vpp 波形(LVDS 和 HCSL 分别显示600mV 和1.2V 峰间电压)

    您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您是否已将探头设置为50Ω μ m 而不是默认值1MΩ μ m?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、我使用了1根 BNC 到 SMA 电缆、无法准确记住我的阻抗

    但将其插入频谱分析仪、得到的输出功率为~5.5dBm、这是我要寻找的测量结果