This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PLL1未锁定

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1050532/lmk04832-pll1-not-locked

器件型号:LMK04832

您好!

我在电路板中使用 LMK04832器件。 我正在尝试锁定 PLL1。  我通过 PLL2_LD_MUX (PLL1_DLD->Status_LD2)监视其状态。

我已确认 PLL2已锁定、但问题仍然存在。

你有什么建议吗?  我已附上 TCS 配置文件和原理图。

谢谢

e2e.ti.com/.../Config_5F00_LMK04832.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说 PLL1未被锁定时、您是否意味着 PLL1 DLD 没有从 Status_LD2引脚(由 PLL2_LD_MUX 选择)报告锁定条件?

    您是否确认时钟输出为关闭频率?

    我检查了 ABLNO-V-122.880MHZ 的数据表、它的输入阻抗最小为10千欧。  我不知道这里的典型阻抗、但 VCXO 上过度泄漏可能会导致电荷泵必须长时间导通才能补偿泄漏。  这会导致锁定检测、即使在锁定时也会将解锁状态置为有效。

    您能否(1)确认输出是否开启频率、以及(2)尝试提高相位检测器频率和电荷泵?

    73、
    Timothy