This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:相位一致性

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1050108/lmx2595-phase-coherence

器件型号:LMX2595

大家好、我能告诉我如何使用10MHz 基准使 LMX2595与外部同步保持相位一致吗?  

我尝试将10MHz 基准作为 OSCin、因此我的 PFD 为10MHz、但不确定它是否起作用。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum、

    您是否意味着外部同步和 LMX2595共享相同的10MHz 基准?

    LMX2595中的相位同步功能是在其输出和输入之间对齐相位。  如果用例配置将 LMX2595置于 Cat.1、Cat.2或 Cat.3同步中、则可以进行相位同步。  

    如果您共享了10MHz 基准、并且外部合成器也可以对齐其输出和输入、则两个合成器都将进行相位对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、感谢您的回复。  

    我有一个外部合成器、可输入/输出10MHz 基准以实现相位一致性。 外部同步设置为输出与 LMX2595同步相同的频率。 如果我想使两个合成器相位对齐、我该怎么做? 它是通过 SYNC 引脚实现的、还是我可以仅使用10MHz 基准作为 LMX2595同步的基准振荡器?  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum、

    使用数据表图27中的流程图确定同步类别和实现同步的相应方法。 例如、在 Cat.1同步中、您根本不需要 SYNC 信号。