This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:绘制示波器上的 FM 调制图(频率与时间)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1050147/lmx2594evm-plotting-fm-modulation-on-scope-frequency-v-time

器件型号:LMX2594EVM

你(们)好  

我正在使用 LMX2594EVM 和 TICS Pro 到 FM 调制1kHz 范围内的5GHz PLL 输出

在 LMX2594EVM 说明手册的第14页上、您可以显示频率 v 时间的示波器屏幕图。

您能否确定用于生成此图或替代图的示波器 e.t.c
处理12 GHz FM 调制信号的合适设备,如图所示?

THX 标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们在瞬态模式下使用信号源分析器 E5052来测量频率与时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您提供的信息-非常感谢

    标记