This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555DR 的 ESD 信息

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1049610/ne555-esd-information-for-ne555dr

器件型号:NE555

大家好、

 

我们的客户希望将 NE555DR 用于他们的新项目。

您能在提问后给我们提供意见吗?

 

  1. NE555DR 是否符合 ESD HBM 1000V? 其应用要求高于 HBM 1000V。

 

  1. 您是否有其它符合 HBM 1000V 的替代产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 NE555:  
    ESD - HBM 500V
    ESD - CDM 1500V

    我们还有 额定值更高的 TLC555、 并在第25页的应用部分讨论了如何设计以提高 ESD 性能。 下面是屏幕截图。