This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:关于多个可编程输出通道

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133517/lmx2594-regarding-multiple-programmable-output-channels

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK03328

您好、支持团队、

我正在寻找具有可单独编程为独立频率的多个通道的射频合成器。 我的频率要求高达6GHz、多通道要求为双通道或四通道。  

此外、是否也可以具有可变的输出振幅?

如果可能、请向您提供有关射频合成器合适器件型号的指南和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    尽管现代射频合成器的芯片中有多个 VCO、但一次只能有一个 VCO 处于活动状态。 换言之、每个射频合成器都有一个频域输出、即使它可能有两个或多个输出通道。  

    简短地回答您、我们没有您要查找的产品、我相信该产品在市场上不可用。  

    我们确实有一些时钟器件、例如 LMK03328、它在芯片中有两个 PLL/VCO、以支持两个频域输出、但输出限制为1GHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的快速响应。

    因此、为了使多个输出通道具有不同的独立频率和不同的振幅电平、我认为我需要使用外部数字步进衰减器以及分频器、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    是的、您可以使用可变衰减器或可变增益放大器来调节射频功率。

    为了获得不同的频率、如果所有输出通道频率具有相同的频域、是的、我们可以使用分频器来获得所需的频率。 例如,您可以使用分频器获得6.4G、3.2G、1.6GHz 等。 但是、如果您需要6.4G、3.2G、5.1G、1.7GHz 等、 您需要多个合成器来支持6.4G、3.2GHz 和6.8G、1.7GHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    是否可以有多通道分频器(4路输出、带可编程独立分频器)?

    如果要求所有多路输出具有相同的频率,那么可以使用功率分离器(4路)和相移器(以改变输出之一中的相位),对吧? 请建议天气、这将是合适的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    如果存在多通道射频分频器、是的、这将是您的理想选择。 遗憾的是、TI 没有该产品。

    电源分离器肯定可以将射频信号扇出为多个副本。 如果您需要控制它们的相位、移相器可以满足您的需求。