This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:LMX2572

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1134143/lmx2572evm-lmx2572

器件型号:LMX2572EVM

您好!
我正在使用 TICS Pro 配置2500-3000MHz 范围内的手动斜坡、步长为50MHz、它仅在高频到低频范围内工作、反向不工作!

include 请找到我的设置的已保存文件。

请提供建议。

谢谢、

Davide2e.ti.com/.../Manual-Ramp_5F00_DS.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以尝试使用更宽的 ram_limit 吗? 您可以将诸如10000 MHz 的频率设为高、2000 MHz 的频率设为低。