This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:LVCMOS 输入时钟

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133830/cdci6214-lvcmos-input-clock

器件型号:CDCI6214

尊敬的支持团队。

我们的客户将 CDCI6214的输入时钟与 LVCMOS 配合使用。
当输入时钟为 LVCMOS 时、FB_N 和 REFP/N 输入引脚是否断开?

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、  

    当在 CDCI6214上使用 LVCMOS 晶振输入时、只使用 XOUT/FB_P 引脚、FB_N 和 REFP\N 引脚可悬空。 我已附上一个推荐的原理图供参考。 如果您使用 的是非晶振 LVCMOS 源、则可改用 REFP。 此外、请注意、INPUT0寄存器的位15需要设置为0以启用 LVCMOS 输入。  

    此致、  

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Connor-San
    感谢您的回复。

    我能够了解 LVCMOS 输入引脚状态和寄存器设置。

    此致、
    Hiroaki Yuyama