This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:通过 SPI 与 Tinypico 通信的 lmx2592芯片

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133145/lmx2592-lmx2592-chip-to-communicate-with-the-tinypico-via-spi

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2572

各位专家:

你好。

我需要您的专业知识来解决我们客户的以下问题。

使用 lmx2592芯片通过 SPI 与 Tinypico 通信、通过查看示波器波形 Tinyypico 发送数据的数据波形是正确的、通过发送读取命令从 lmx2592 Muxout 引脚获取的波形是正确的、 但是、只要 Muxout 引脚连接到 Tinypico 芯片 MISO 引脚、Muxout 引脚电平就会被下拉至低于1.8V。 使用 lmx2592的 SPI 输出引脚时,我们需要注意什么?

 

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    您是否设置了 MUXOUT_HDRV = 1? 这会将 MUXout 输出电流提高一个位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。

    我们的客户还有其他问题。
    我们在新版本的 LMX2592数据表中找到该寄存器。
    但是、我们在 LMX2594中找不到该寄存器。 LMX2594中是否有相同的寄存器? 如果没有、我们如何在 LMX2594中配置驾驶性能?

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    在 LMX2594中、此位默认设置为1、MUXout 输出电流已设置为最大值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。

    您能否分辨 LMX2592和 LMX2572的输出模式是推挽输出还是开路泄漏输出? 我们是否需要添加上拉寄存器?

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    MUXOUT 为推挽输出、无需外部上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    再次感谢你。

    客户对此似乎有很多疑问。
    我必须中继另一个查询。

    客户发现、有时 CLK 和 SDI 可能会被 LMX2592下拉。 您能告诉我们 CLK 和 SDI 的输出模式吗? 您能给我一个 SCH 形式的输出结构吗?

    祝你度过美好的一天!


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    CLK 和 SDI 不会被 LMX2592拉低、SPI 接口是 LMX2592中的从器件。 SDI、SCK 和 CSB 均为输入引脚。