This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820的每对差分输出是否可用作两个单端输出?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1134544/lmx2820-can-each-pair-of-differential-outputs-of-lmx2820-be-used-as-two-single-ended-outputs

器件型号:LMX2820

LMX2820的每对差分输出是否可以用作两个单端输出? 如果是、输出功率共享 OUTX_PWR 设置、不同之处在于相位是180°异相?

此外、如果将两对差分输出用作4路单端输出、芯片的近似功耗是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    我们可以将差分输出用作四个单端输出、与将其用作两个差分输出相比、电流消耗不会发生变化、因为如果使用所有引脚、则需要正确端接它们。 P 和_N 引脚具有相同的输出功率、但它们的相位差为180度。