This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVPECL 输出与放大器的最大 Vdiff;LVPECL 类似于 LVDS 端接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1134355/max-vdiff-for-lvpecl-output-lvpecl-like-to-lvds-termination

器件型号:CDCM6208

你(们)好  

我正在使用 CDCM6208器件生成具有25MHz 晶体输入且 VDD 为3.3V 的 LVPECL 输出

根据数据表、LVPECL (高摆幅 CML)差分输出电压

0.6V (最小值)、0.8V (典型值)、 1.12V (最大值)

差分峰间电压仅针对典型值(2xVOD)指定。

LVPECL 输出的最大峰峰值电压是多少?

在接收器侧、我具有0.25V 至2V 的最大允许差分摆幅。 如果我考虑、CDCM6208 LVPECL Vdiff 的最大输出为2.24V (2x1.12V)、这不符合接收器规格。

请分享 LVPECL 输出级上峰间电压的最大值。

如果它仍然超过接收器规格、我需要将 HS-CML (LVPECL)转换为 LVDS。 请建议此转换的推荐终止方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    CDCM6208的 AC-LVPECL 模式的最大差分峰峰值电压为2.24V (2x1.12V)、正如您所说的那样。

    您可以在不更改输出端接的情况下将输出驱动器更改为 AC-LVDS 或 AC-CML。

    此致、

    Julian