This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:更改电荷泵电流会导致不必要的瞬态

Guru**** 2771795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1134160/lmx2595-changing-charge-pump-current-results-in-unwanted-transient

器件型号:LMX2595

大家好、我们最近在步进频率时遇到了一个问题、我们不确定为什么会发生这种情况

在全辅助模式下调谐到新频率时、我们将在3mA 至6mA 范围内打开电荷泵、写入校准的数据/分子/等、然后在最后一个频率相关数据被写入后、将电荷泵移回3mA、大约为8µs μ s。 发生这种情况时、我们在信号源分析器上看到一个介于64kHz 至270kHz 之间的瞬态、然后返回到所需的频率。

我们想知道为什么会发生这种情况、因为当我们将电荷泵电流移回3mA 时器件会锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    如果您已经处于特定频率、然后将电荷泵编程为不同的电流设置、您是否看到类似的瞬态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我们遇到的情况

    输出频率已在所需频率的<25kHz 范围内稳定、我们甚至延长了在切换电荷泵之前等待的时间(稳定后大约25µs μ s)。 由于我们已经锁相、瞬态的偏差使我们感到惊讶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、您是否会知道 LMX 对来自 SPI 命令的电荷泵变化做出反应所需的时间、以及更改该变化需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    电荷泵是 PLL 环路的一部分、每当其特性发生变化时、它都会影响环路性能。 如果您更改其值、则会出现毛刺脉冲、因为这种变化将直接影响环路滤波器带宽。 此外、电荷泵在每个 FPD 周期打开、如果您在电荷泵打开时进行了更改、电荷泵电流会立即更改、从而干扰环路。 当我们在 PLL 锁定后更改电荷泵电流时、我不会感到意外。