This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:多突发模式和 SYNC 四 LMX2595EVM

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1134849/lmx2595evm-multi-burst-mode-and-sync-four-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2595

大家好、

美好的一天! 我需要您的帮助、我代表客户发布此信息。

您能否详细说明如何 在多突发模式下运行、例如发送一个小突发信号、然后发送另一个较长的突发信号、然后发送一个像环路这样的短突发信号。

如果 我可以同步您的 LMX2595EVM 的4以实现同步运行、还请帮助您、信号输出 V 和 A 是多少?  

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我不明白您所指的突发模式是什么、您能解释一下吗?

    如果同步类别 1、2或3、您可以同时同步多个 LMX2595输出相位。  

    我不明白"信号输出 V 和 A"是什么意思。