This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:在 EVB 上获取40MHz 时钟输出

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1045649/lmk05028-get-40mhz-clock-out-on-evb

器件型号:LMK05028

您好、专家、  

我们有一个 LMK05028 EVB。 我们希望从该板输出40MHz CMOS 时钟、而该时钟将被另一个芯片使用。 下面是我们的设置、从示波器可以看到、这个时钟为40MHz、但芯片工作不好。 如果我们使用正常的晶体振荡器、则该芯片运行良好。  我们不认为 LMK05028的时钟输出比正常的晶体振荡器差。  

下面是设置。 我们还尝试使用具有10e6的 TCXO_IN、结果相同。 我们的软件实现者说、虽然振荡器显示为40MHz、但存在漂移。  您能否帮助我们检查问题所在、或为我们提供正确的配置、以便从 EVB 上的 OUT4获得准确稳定的40MHz 输出?

谢谢

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您能否转到状态页面并读回下图中所示的状态控件?

    如果 LOS_FDET_XO 或 LOS_XO 设置为高电平、则您的 XO 输入到器件的方式会遇到问题。 如果 LOS_PLL1设置为高电平、则 APLL 未正确配置、并且未锁定到 XO 输入。

    请告诉我这些状态位中是否有任何设置为高电平、因为它可以帮助我们确定问题的原因。 如果可能、请提供 TCS 配置、我可以在我们的实验中进行检查、以确保没有其他问题。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    这是状态页面。 随附 TCS 文件。

    工程师说实际输出频率为40.00043MHz。 它具有大约4.3KHz 的偏移。  

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    一旦达到40.43MHz 的输出频率、请按下 软复位芯片、然后频率应锁定至40MHz。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    我们将尝试。 按下软复位的原因是什么?  

    顺便说一下、您能否为我们提供用于 EVB 的 TCS 文件以获得稳定的40MHz 输出?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    好的、请告诉我这是否解决了问题。

    我请求您执行软复位、因为有时某些寄存器会卡在先前的状态、需要将软复位写入器件。

    此外、还需要检查软复位是否不起作用、以确保针对 EVB 上设置的输出端接正确设置 XO 接口类型和输出接口类型。

    关于 TCS 文件的创建、您能向我提供以下信息吗:

    XO 频率和接口类型。

    2.所需的输出频率和输出接口类型。

    3.是否正在使用 DPLL?

    4.如果使用 DPLL,参考频率是多少?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    根据我们的测试、软复位不起作用、频率几乎相同。  

    请帮助我们获取演示 TCS 文件。 我们的硬件是 TI EVB。 目标是在 out4/5上获得稳定的40MHz CMOS 时钟。

    XO 频率和接口类型。

    根据 doc、EVB XO 应为48.0048MHz、CMOS 转换为 交流差分(外部项或内部100R?)。

    2.所需的输出频率和输出接口类型。

    OUT4/5上的40MHz、CMOS 单端

    3.是否正在使用 DPLL?

    不确定、只要40MHz 时钟(20ppm)、我们就不关心是否使用 DPLL。

    4.如果使用 DPLL,参考频率是多少?

    如果可能、请帮助确认您在 TI EVB 中的 TCS 文件。  我们在这个问题上遇到了很多伺服问题。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您提供此信息! 我将为您创建一个 TCS 文件并进行测试。 验证配置工作正常后、我将发送另一个回复、并附上 TCS 文件。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kia、感谢您为您提供 TCS 文件。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    你有更新吗?  

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    附件是 TCS 配置。

    e2e.ti.com/.../LMK05028-40-MHz-Configuration.tcs

    请打开 LMK05028配置文件、然后选择 "File"->"Load"。  

    加载配置文件后、执行上述软复位芯片、所有内容都应启动并运行。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    感谢您的大力支持、我们将很快向您反馈结果。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    我们在 EVB 上获得了正确的40MHz 时钟。 感谢您的大力支持。

    顺便说一下、下面是我们的原理图。 计划的应用在 OUT4/5上获得相同的单端时钟、频率(40MHz)和相位(相位对齐)相同。 为了消除长时间漂移、 这些时钟输出需要每1秒与来自 GPS 模块 PPS (1秒)时钟的 GPS_LO_PPS 时钟同步。 您能帮我们检查羽毛吗?

    此致

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    很好、我很高兴它在工作!

    是的、可以将输出时钟与1PPS 输入同步。 为了将输出时钟与输入时钟对齐、可使用器件的零延迟模式(ZDM)。 ZDM 模式设置可在开始页面的底部找到。

    请注意、您必须启用 DPLL 才能执行 ZDM。 您当前的配置未启用 DPLL。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢起亚,我将此案例标记为“已关闭”。 我可能会在通信日内打开另一个有关 GPS 1PPS 辅助主题的案例。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    我们现在要调试1PPS 同步功能、时钟输出仍然为40MHz。  

    根据之前的文件、您能帮助我们生成具有同步功能使能(IN0_P LVCMOS 的1PPS 输入)的 TCS 文件吗?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您是否能够生成1PPS 配置? 请告诉我您对 LMK05028 GUI 的体验、以便我们可以根据需要对其进行改进。

    此外、请打开一个新线程、您可以链接到该内容以查看上下文。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    附加的是一个启用了 ZDM 的新 TCS 文件、并提供了1PPS 输入 tp IN0_P

    e2e.ti.com/.../LMK05028-40-MHz-Configuration-ZDM.tcs

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    我们将尝试。 非常感谢、但我无法在这个闭上的主题中回复您。  

    我创建了一个新线程。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1057692/lmk05028-40mhz-clock-output-sync-with-a-1-pps-input

    此致、

    Peter