This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820倍频器手动校准

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048086/lmx2820-lmx2820-doubler-manual-calibration

器件型号:LMX2820

各位同事、

对于我的客户来说、手动倍频器校准与 VCO 称为完全辅助模式的校准类似、这一点很重要。

读取比勒的校准代码并在不同的工作频率下将这些代码写入 LMX2820寄存器非常重要。

您能否告诉我倍频器的手动校准模式是否可行、如果是、如何使用?

 

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    让我与设计人员核实一下、然后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 的美好一天

    谢谢! 将等待新闻。

    Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 的美好一天

    请问您有没有为我提供的新闻吗?

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    现在还不,我会再推。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 的美好一天

    很抱歉推送、我是否有任何更新?

    谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    我只是知道 ,由于迪瓦里的原因,设计师们正在抽时间,我恐怕 本周可能没有答案。 我将在得到答案后通知您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 的美好一天

    如果你有任何消息、可以告诉我吗?

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    是的最后...

    是的、我们可以回读倍频器校准数据以及与 VCO 校准数据类似的数据。

    但要手动应用此数据,我们必须写入7个不同的字段(分布 在3-4个寄存器中) 以及7个不同的覆盖项。

    因此、从技术上讲、我们可以读回这些信息。 我们的问题是、我们不需要知道这些值、因为"Instant Calibration"将为我们提供这些值。 即时校准将收集所有校准数据并自动应用、以便我们可以获得非常短的频率切换时间。 如果我们手动应用这些数据、我们需要花一些时间进行编程、以便最终延长整体编程+频率切换时间。  

    客户能否使用即时校准而不是手动编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 的美好一天

    非常感谢您的回答。

    是否有机会获得手动校准方法?

    客户希望比较此程序所需的时间。 因为时间对他来说非常关键。

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    客户是否有时间规格?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Timothy、

    客户表示、从加载 R0 (DBLR_CAL_EN=1;FCAL_EN=0)寄存器开始计算的时间是倍频器校准的30微秒。

    在他的实验中、VCO 已校准。

    时间对客户非常重要。 也许您可以建议此过程的最佳和最短方法?

    感谢您的帮助!

    88、

    Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    我仍然不清楚客户为什么需要手动编写倍频器校准代码。 写入 R0 (DBLR_CAL_EN=1;FCAL_EN=0)意味着我们只想执行 VCO 倍频器校准。 这是否意味着客户 已经处于 fO、现在他需要2 x fO、因此他将 OUT_MUX 编程为"VCO 加倍器"、然后对 R0进行编程以校准 VCO 加倍器?

    在一次性即时校准过程中、将校准 VCO 和 VCO 倍频器。 当我们启用 VCO 倍频器时、我们不需要再次校准倍频器。

    只需明确地说、VCO 倍频器校准实际上意味着跟踪滤波器校准。 跟踪滤波器用于在启用 VCO 倍频器时降低基本 VCO 信号。 因此、如果基波 VCO 信号的电平可接受、倍频器校准是可选的。