各位同事、
对于我的客户来说、手动倍频器校准与 VCO 称为完全辅助模式的校准类似、这一点很重要。
读取比勒的校准代码并在不同的工作频率下将这些代码写入 LMX2820寄存器非常重要。
您能否告诉我倍频器的手动校准模式是否可行、如果是、如何使用?
谢谢、Mikhail
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mikhail、
是的最后...
是的、我们可以回读倍频器校准数据以及与 VCO 校准数据类似的数据。
但要手动应用此数据,我们必须写入7个不同的字段(分布 在3-4个寄存器中) 以及7个不同的覆盖项。
因此、从技术上讲、我们可以读回这些信息。 我们的问题是、我们不需要知道这些值、因为"Instant Calibration"将为我们提供这些值。 即时校准将收集所有校准数据并自动应用、以便我们可以获得非常短的频率切换时间。 如果我们手动应用这些数据、我们需要花一些时间进行编程、以便最终延长整体编程+频率切换时间。
客户能否使用即时校准而不是手动编程?
您好、Mikhail、
我仍然不清楚客户为什么需要手动编写倍频器校准代码。 写入 R0 (DBLR_CAL_EN=1;FCAL_EN=0)意味着我们只想执行 VCO 倍频器校准。 这是否意味着客户 已经处于 fO、现在他需要2 x fO、因此他将 OUT_MUX 编程为"VCO 加倍器"、然后对 R0进行编程以校准 VCO 加倍器?
在一次性即时校准过程中、将校准 VCO 和 VCO 倍频器。 当我们启用 VCO 倍频器时、我们不需要再次校准倍频器。
只需明确地说、VCO 倍频器校准实际上意味着跟踪滤波器校准。 跟踪滤波器用于在启用 VCO 倍频器时降低基本 VCO 信号。 因此、如果基波 VCO 信号的电平可接受、倍频器校准是可选的。