This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:LMX2694EPEVM 评估板的光绘文件

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043402/lmx2694epevm-gerber-files-for-the-lmx2694epevm-evaluation-board

部件号:LMX2694EPEVM

大家好、

    我正在寻找评估板设计文件。  Altium 板封装或光绘文件将大有帮助。  至少、具有尺寸的机械设计 PDF 文件会比什么都好。  感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已将 Altium 设计文件发送到您的邮箱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 我有我需要的东西。  我很高兴可以走。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我目前正在使用 LMX2694进行设计、是否还可以获取评估板设计 Gerber 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susana、

    当然、请选中您的邮箱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我还希望 Altium 设计文件能够快速启动此设计并将其集成到我们的产品中。  昨天刚刚收到了 LMX2694评估板。  激动人心...  非常感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D Mackensen:

    文件已发送到您的邮箱。