This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PLL 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046509/lmk04832-pll-issue

器件型号:LMK04832

大家好、

在我们的设计中、我们使用5个 LMK 的.one LMK 作为主器件、其余4个 LMK 作为从器件。

主 LMK 输入频率:49.152MHz

主 LMK 输出频率:7.68MHz

我需要选择哪种模式? 到目前为止、我正在使用双环路模式。因此、请浏览 TCS 文件和原理图、并就该模式提出建议。

在主器件中、我们得到的 CPout 为3.2V、但根据数据表(VCC/2)。  

注意:环路滤波器与 EVM 相同

但我们仍然遇到 PLL1锁定问题。

e2e.ti.com/.../Master-code.tcse2e.ti.com/.../Slave-code.tcs

从机处于双循环嵌套模式 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa、

    您的上述说明显示主 LMK 输入频率为49.152MHz、而配置文件在 CLKin1输入时包含61.44MHz。 这可能是 PLL1锁定问题的原因。 还需要启用 CLKin1_EN、从而在 PLL1提供输入。  

    我不确定您是否有机会查看 有关多时钟同步的应用手册、该应用手册提供了多器件同步的各种选项及其时钟之间确定性偏斜的条件。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    我们更改了设置、并在双环路模式下运行主 LMK、 在双环路零延迟嵌套模式下运行从器件 lmk

    主输入频率:61.44MHz

    VCXO 频率:122.88MHz

    主输出频率:7.68MHz

    我们将馈送至从属设备的主输出频率。

    环路滤波器值与 EVM 相同。在主 LMK 输入中、我们使用单端时钟。请确保我们的 TCS 文件正确与否。

    e2e.ti.com/.../4353.Master-code.tcse2e.ti.com/.../8512.Slave-code.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa、

    更改设置后、您是否锁定了 PLL1?

    如果在抖动清除器模式下运行、则可以使用主 LMK 双环路模式。 否则、可在 PFD 频率与输入频率相同的单 PLL (PLL2)中使用。

    由于它不是在零延迟模式(ZDM)下运行、所以时钟输出之间可能没有相位确定性。 因此、需要对同相时钟输出使用同步分频器。

    到目前为止、设置看起来不错、可以在 EVM 上看到响应。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajeet,

    最后、我们在时钟分配模式下使用主器件 LMK、在零延迟嵌套模式下使用从器件 LMK。

    主 LMK 的输入频率:245.76MHz

    主 LMK 的输出频率:7.68MHz

    零延迟嵌套模式下的从器件  

    从机输出:245.76MHz

    但问题是锁定指示 LED 闪烁。我们在从机 LMK 频率中得到一些偏移。 我正在附加 Master 和 Slave 的.TCS 文件

    如何在代码中使用 SYNC 和 sysref 引脚进行同步

    e2e.ti.com/.../Clock-distribution.tcs

    e2e.ti.com/.../Slave_5F00_code-for-clock-distribution.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa、

    主 LMK 配置文件看起来很好、我相信您会从中获得正确的频率。

    关于从器件 LMK、当您将单端输入馈送到该器件时、它需要在7.68MHz CLKIN 输入下满足输入压摆率和输入峰峰值电压要求。

    您可以验证输入信号规格、这可能是 PLL 解锁/闪烁的原因。

    您可以尝试使用主 LMK 的 LVCMOS 单端输出、该输出将具有更高的 pk-pk 输出、并且应该可以正常工作。

    下图显示了单端正弦波输入在频率范围内的最小输入电平要求、而它需要更高的输入电平以实现更低的输入频率。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    我要附上我们架构的方框图

    e2e.ti.com/.../LMK-Diagram.pdf

    主 LMK:时钟分配(245.76MHz 或122.88MHz)

    主时钟输出:7.68MHz

    从器件 LMK:零延迟嵌套模式( 245.76输出)

    所有从器件被锁定。

    但是当我们尝试在时钟分配模式下将61.44或30.72MHz 频率提供给主 LMK 时,从机(零延迟嵌套模式)不会锁定。

    我要附上主设备和从设备的原理图  

    e2e.ti.com/.../2112.Master_5F00_LMK.pdfe2e.ti.com/.../5736.Slave_5F00_LMK.pdf

    环路滤波器与 EVM 相同。

    谢谢、此致、

    Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa、

    由于主 LMK 具有单端 CLKin1输入、因此似乎存在错误报告、而从 LMK 输入中曾考虑到该输入。

    我认为、主 LMK CLKin1输入存在功率限制问题。 当 CLKin1输入频率较高时、它能够为从 LMK 生成适当的时钟输入并锁定 PLL。 尝试根据上面的图(之前的回复)在主 LMK CLKin1输入端提供更多输入功率、以降低单端正弦波输入功率与频率间的关系。 它应该能够生成时钟输出并锁定从器件 LMK。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeeth、

    我们尝试增大主 LMK 的振幅、但结果相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa、

    您是否可以尝试仅通过更改输入频率(245.76MHz、122.88MHz、61.44MHz 和30.72MHz)来检查主 LMK 测试、并查看所需频率(7.68MHz)下的输出电平?

    如上所述、对于更高的输入频率、次级(从器件) LMK正在 锁定、而不是使用较低的输入频率。 初级(主) LMK 在较低的输入频率下似乎没有产生足够的输出电平、这可能是因为输入电平不足。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    当我们在时钟分配模式下使用主 LMK、在零延迟嵌套模式下使用从器件时。

    主 LMK 频率:61.44MHz  

    输入功率:13dBm

    主输出频率:7.68MHz

    从机输出频率:245.76MHz

    Samoung 全部3个从站

    只有一个从器件被锁定。 剩余的从器件未锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa、

    如果您在所有3个相同的从器件 LMKs 中运行相同的程序、则它应锁定所有程序。

    您是否检查了主 LMK 所有3个输出、这些输出正在馈送到从 LMKs? 需要验证主 LMK 3输出频率和振幅电平。

    此致、
    Ajeet Pal