This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于4Gbps 的双路扇出缓冲器1:2。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS64MB201, DS42MB200, DS40MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1049423/dual-fanout-buffer-1-2-for-4-gbps

主题中讨论的其他器件:DS100MB203、 DS64MB201、 DS42MB200、 DS40MB200

你好

我有2个通道(每个通道是一个差分对)、我需要复制每个通道。 因此、每个通道将有2 个完全独立的输出。

我的应用是 VBO-HS 视频信号、其速率范围为0.6Gbps 至4Gbps。 因此、我需要非常低的偏斜、尤其是通道之间。 无需修改或终止、只需复制信号即可。 将其视为与 HDMI 和 DP 扇出或分离器 IC 完全相同。

我看到 TI 器件 DS100MB203似乎合适、但价格非常昂贵、仅为~ 15美元左右、如果有、我需要更便宜。

我有一个微型芯片 SY58606UMG 器件、该器件非常合适、但每个 IC 只有一条通道、这使得该器件变得更加困难。

以获得您的帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    DS64MB201可能满足您的要求。 请在下方注意 此器件数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds64mb201.pdf?ts=1635550933975&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dds64mb201%2526nr%253D22

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此项目看起来不错、但我必须检查。

    我不想让它处理信号或任何东西、这里是这样吗?

    我也找到了这些器件、它们看起来更便宜:


    DS42MB200

    DS40MB200

    你怎么看?

    此外、我无法从全球供应商少量购买您的器件、情况如何?

    它应该具有比 THV218 IC (和 THV217)更好或相似的性能。 我担心传播延迟、因为它有点大、所以输出应该进入一个采用8条通道的 HDMI 发送器 IC ... 其中2个来自扇出 IC、另6个直接。 我希望确保所有这些器件不会因传播\倾斜而出现任何延迟问题。 您能详细说明一下吗?

    更昂贵的解决方案是让所有8个通道穿过扇出 IC、以确保所有通道都获得相同的延迟、但由于成本高昂、这是不可接受的、除非您有一个我认为您找不到的便宜解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    1)。 这些器件是信号调节部件、与协议无关。 这意味着您可以将它们用于 HDMI、以太网等  

    2)。 您提到的器件也是不错的候选器件。 请联系 TI 销售部门了解供货情况。

    3)。 重要的是通道间偏差、因为 ASIC 或 FPGA 处理这些 HDMI 通道需要将它们多路复用在一起。 不同通道上的通道间偏差低于40ps -在4Gbps 速率下远低于一位长度。 通常、HDMI 规范要求通道间的传输时间为纳秒级、从而允许通过电缆和信号条件部件传播信号。  

    此致、Nasser   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢您的支持。 对于您的商品、我想我需要将"扇出"引脚设置为1、将 sel0和 sel1设置为0、以便正确地制作扇出?

    对于 DS40MB200、我需要将 LB0A+LB0B+LB1A+LB1B 全部设为逻辑1、以实现扇出、对吧?

    我推荐的器件与您建议的器件之间有何区别?

    我不需要任何信号调节或修改、只需适当的扇出即可。 我的 VBO-HS 信号布线为所有通道之间匹配的100欧姆差分阻抗和长度。 以下是它们的连接方式:

    ASIC ->交流耦合电容器-> HDMI TX IC

    现在、我希望前2个通道与以下情况类似:

    ASIC ->交流耦合电容器-> TI 扇出->交流耦合电容器-> HDMI TX IC。

    假设常规信道的交流耦合电容到 HDMI TX IC 的长度(另6个)约为45mm…… 我应该如何对前面提到的进入扇出 IC 的前2个通道进行布线? 多长? 由于会有一些延迟、我是否应该使长度尽可能短和直接以进行补偿? 很难判断。

    至于偏斜和传播延迟、您的器件在通道到通道中为27ps、在器件到器件中为35ps。 请解释差异以及我应该在这里考虑哪一个。

    DS40MB200的脉冲偏斜为20ps、部件间偏斜为500ps、输出偏斜为200ps。 这似乎比您建议的器件差很多。 请解释这些偏斜。

    DS40MB200比 DS64MB201便宜、但我需要验证它在4Gbps (大约有效地达到3.7)下是否能正常工作。

    我认为 HDMI 和类似设备在处理过程中同时接收所有内容... 但您提到、它会获取所有数据、然后在内部对其进行去序列化、因此必须等待所有通道收集。 对吧? 因此、我们可以得到2ns 左右的延迟。

    至于购买这些产品、我需要在时间到来时在 DigiKey 和 Mouser 等全球常规供应商处提供、因为我的 PCB 公司会购买这些产品。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我仍在等待您对此发表评论。

    为您提供支持。

    很抱歉、提醒您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    1)。 请参阅每个器件的数据表、了解数据速率和其他参数、例如偏斜。 DS40MB200和 DS64MB201均支持您记下的4Gbps。 每个器件都有优缺点。 根据您的应用要求、您可以选择合适的器件。 但是、我不是 HDMI 规范方面的专家。 您可能需要参考将实施此规范的规范和 ASIC 或 FPGA IP。  

    2)。  器件选择后、请注意数据表中的功能方框图和真值表、以了解1:2多路复用器运行的适当逻辑。 例如、对于 DS40MB200、正如您正确地指出的、您需要将 LB0A、LB0B、 LB1A、LB1B 设置为低电平。  

    此致、、Nasser