This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:未加载 LMX2592EVM、LMX2582EVM 寄存器

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2594, LMX2592, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1049334/lmx2594evm-lmx2592evm-lmx2582evm-registers-not-loading

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 LMX2594、 LMX2592、

我的操作系统包含上述所有三个组件。 截至昨天、它们都按预期运行、但今天上午它们不再输出信号。

所有三款器件均通过 TICS Pro 操作、并通过 USB 连接到任何器件与我的计算机。

我已经通过 TICS Pro 测试了下电上电和重新加载寄存器、但仍然没有任何输出。 此外、当我使用 TICS Pro 读回原始寄存器时、它们都返回为空、这使我相信、当我通过 TICS Pro 提交时、寄存器未正确加载。

除了它们都连接到同一台计算机之外、这些设备之间唯一的共同点是它们共享一条电源线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能否探测 SPI 总线以查看是否有来自 USB2ANY 的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    对我原来的帖子进行了快速修正。 在进一步检查电路板和用户指南后、我在使用 TICS Pro 回读时读空寄存器的原因似乎是我没有移动适当电阻器的位置。

    至于您的问题。 我看不到任何标记为 SPI 总线的测试点、但我检查了其中一个 LMX2594和 LMX2592电路板上的每个测试点。 提供任何输出信号的唯一测试点是输入时钟信号的测试点。 希望这能回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    那么、实际上、您可以毫无问题地写入和读取寄存器吗?

    SPI 总线表示 SDI、SCK 和 CS#信号、我们有这些信号的测试点。 如果您可以写入和读取寄存器、则无需探测这些信号。  

    是否根本没有信号输出或输出频率不正确? 如果是更高版本、参考时钟是否仍然有效? 如果您可以对器件进行编程、即使它们未锁定、也会有来自器件的信号。 如果你什么都没有、我唯一能想到的可能就是电源有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    更重要的是、我不知道我是否可以读取或写入寄存器、因为我的板上没有启用回读功能、因此更改这是一个相当复杂的过程、因为它们在系统中的位置。

    至于您的问题、我没有任何电路板的输出。 我已经检查了输入时钟、功耗比之前的低、因此我尝试放大该信号、并尝试了一种替代方法、但没有成功。 我已经在替代电源上测试过电路板、但没有效果。

    但是、我有一些新信息。 我能够从同事那里获得一些备用 LMX2594EVM 板、并尝试将其中一个板与我的系统连接、两者都具有集成电源/时钟/USB2Any 和外部电源/时钟/USB2Any、这些板也不提供输入。 我开始想知道问题是我使用 TICS Pro 软件的方式、而不是硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    事实证明、整个问题都来自一系列危险的 USB 电缆。 我并不完全明白为什么我用来与评估板通信的 USB 电缆现在都无法正常工作。 我拥有了一个新的、这些现在都可以工作了。 这并不能解释为什么它们都关闭了、也不能解释为什么我能够看到 USB2Any 器件并似乎与之通信(如果您知道为什么我会很高兴听到它)、但它至少会给我的直接问题带来问题。

    感谢你的帮助。