This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005EVM-CVAL:保存设置文件

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044089/cdcm7005evm-cval-saving-the-setup-file

器件型号:CDCM7005EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件:CDCM7005

您好!

我正在使用 CDCM 7005评估板、我想将设置文件保存在您的软件 GUI 上、以便 在断电时不会丢失该文件。 现在、每次我关闭电源并重新打开时、我都会松开设置、它会返回到默认设置。 感谢您的帮助。

此致、

Selma Tint

Fibertek Inc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selma、

    我看到"低级视图"页面中有"保存"和"打开"按钮、但它们不起作用。 我必须咨询比我更了解此器件的同事。 我的同事本周正在度假、我将在下周向您提供另一个更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    有更新吗? 如果我们要在设计中使用 CDCM7005芯片、而不是使用评估板和软件、我们还想知道需要使用什么命令。

    谢谢、

    Selma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selma、

    我的同事有一个漫长的假期,幸运的人。

    我四处看看、我没有找到任何有关此问题的有用信息。 我没有 EVM、不确定这是保存/打开按钮不起作用的原因。 既然您有了 EVM、这些按钮是否可以在您的一侧工作?

    我找不到该器件的任何示例代码、我假设除了 EVM GUI 外、该器件没有其他软件支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    按钮在 EVM 板上也不起作用。 您似乎无法给我一个我想要的答案。 感谢您的试用。 按钮太糟糕是因为没有用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selma、

    好的、这些按钮完全不起作用、可能是由于该工具是很久以前开发的、因此与 Win10存在兼容性问题。

    很抱歉、我们无法提供帮助、这就是我可以为该器件找到的所有内容。

    我们的产品系列中是否有任何更新的器件替代产品也适合您的应用?