This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:将 LMX2592EVM 接地以防止 PCB 性能下降并降低噪声

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046993/lmx2592evm-grounding-lmx2592evm-to-prevent-pcb-degradation-and-reduce-noise

器件型号:LMX2592EVM

我一直在使用 LMX2592EVM 进行测试、但未通过阅读数据表找到将 EVM 接地的明确方法。 您能否建议如何将评估板接地? 由于电源有用于 VCC 和 GND 的引脚、我只将这些引脚连接到电源的有源和中性引脚、但我看不到良好的接地位置。 由于它是一个 ESD 敏感型器件、我希望能够将其接地以进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您能否向我们展示您的电源的前面板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我通常使用墙上适配器直流电源。 如有需要、我还为商用电源图示。 你推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    直流适配器肯定不是 EVM 的良好电源、请使用直流电源。 只需将黑色和红色端子连接到 EVM 的 GND 和 Vcc 即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢你的建议。 评估板上是否有任何地方可连接到接地层?  除了将 GND 与直流电源接地连接外、您还建议接地吗?

    谢谢、

    Anna Wisniowiecki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    无需这样做、想象一下直流电源是电池、我们不会将黑色导线连接到交流电源插座 GND 端子、对吧?