This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:R0~R5寄存器的默认值

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2430, CODELOADER, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1049091/lmx2430-default-value-of-r0-r5-registers

器件型号:LMX2430
主题中讨论的其他器件: CODELOADERLMX2594

大家好、

我的客户将在其应用中使用 LMX2430、但数据表中未描述 R0~R5寄存器的默认值。

请提供这些信息。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    LMX2430数据表第9.6节显示了每个寄存器的寄存器映射详细信息和说明。

    对于 所需的寄存器设置、请使用 Codeloader 工具并将合成器配置为所需设置、这将设置寄存器并准备好加载器件。

    有关 更多详细信息、请参阅 LMX2430EVM 用户指南。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    感谢您的快速回复。 如前所述、第9.6节显示了寄存器映射和说明。 但是、我找不到每个寄存器的复位值或默认值。 例如、对于 LMX2594、其寄存器映射显示了每个寄存器的"复位"。

    如果您有、可以提供寄存器的复位(默认值)吗?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    LMX2430是一款20年前的产品、我们没有任何显示复位值的记录。 此外、寄存器映射中没有器件复位位位位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    我明白了。 感谢您的快速响应和澄清!

    此致、

    Shota Mago